990-5452M-037

配置 Modbus

Smart Slot 1 和 Smart Slot 2 可分别配置显示屏和网络管理卡的 Modbus。

注: 仅显示屏和可选网络管理卡 AP9635 可用于串行 Modbus。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > Modbus 并选择显示屏Smart Slot 1Smart Slot 2
  2. 配置 Modbus,方法是启用串行TCP 访问,并添加所需的值。
  3. 点击确定以确认设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?