990-5452M-025

Konfiguracja magistrali Modbus

Magistralę Modbus można skonfigurować pod kątem wyświetlacza i kart w gniazdach inteligentnych 1 i 2.

UWAGA: Do konfiguracji szeregowej magistrali modbus można użyć wyłącznie wyświetlacza i opcjonalnej karty Network Management Card AP9635.
  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Konfiguracja > Modbus i wybierz Wyświetlacz, Smart Slot 1 lub Smart Slot 2.
  2. Skonfiguruj magistralę modbus, aktywując dostęp Szeregowy lub TCP, dodając potrzebne wartości.
  3. Dotknij przycisk OK, aby zatwierdzić ustawienia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.