990-5452N-007

Διαμόρφωση Modbus

Είναι δυνατή η διαμόρφωση του modbus για την οθόνη και τις κάρτες στην Έξυπνη υποδοχή 1 και την Έξυπνη υποδοχή 2.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μόνο η οθόνη και η προαιρετική Κάρτα διαχείρισης δικτύου AP9635 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σειριακό modbus.
  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Διαμόρφωση > Modbus και στη συνέχεια επιλέξτε είτε Οθόνη, Έξυπνη υποδοχή 1, ή Έξυπνη υποδοχή 2.
  2. Διαμορφώστε το modbus ενεργοποιώντας πρόσβαση Σειριακή ή TCP και προσθέτοντας τις απαραίτητες τιμές.
  3. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.