990-5452N-007

Εκκίνηση φόρτισης ενίσχυσης των μπαταριών

Η φόρτιση ενίσχυσης παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης επαναφόρτισης μιας μπαταρίας που έχει αποφορτιστεί.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η φόρτιση ενίσχυσης πρέπει να ενεργοποιηθεί από τη Schneider Electric κατά την αρχική ρύθμιση προκειμένου να είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή.
  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Έλεγχος > Λειτουργία φορτιστή.
  2. Επιλέξτε Φόρτιση ενίσχυσης για να εκκινήσετε μεμονωμένη φόρτιση ενίσχυσης των μπαταριών.

    Το σύστημα UPS ξεκινά την ταχεία φόρτιση των μπαταριών.

    Για να διακόψετε την ταχεία φόρτιση και να επανέλθετε στη φόρτιση συντήρησης, επιλέξτε Φόρτιση συντήρησης.

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.