990-5452N-007

Ορίστε την αναγνώριση UPS

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το Όνομα καθορισμένο από τον χρήστη και η Τοποθεσία καθορισμένη από τον χρήστη πρέπει να ρυθμιστούν μέσω της διασύνδεσης διαχείρισης δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσβαση σε διαμορφωμένη διασύνδεση διαχείρισης δικτύου.
  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Διαμόρφωση > UPS > Αναγνώριση.
  2. Επιλέξτε να αναγνωριστεί το UPS μέσω Ονομασίας μοντέλου, Ονόματος καθορισμένου από τον χρήστη ή Τοποθεσία καθορισμένης από τον χρήστη.
  3. Πατήστε το βέλος στα δεξιά για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη διαμόρφωσης.
  4. Πατήστε το πλαίσιο κειμένου και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τις μεμονωμένες διατάξεις αποσύνδεσης ισχύος ή διατηρήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Το ψευδώνυμο μπορεί να αποτελείται από έως και τέσσερις χαρακτήρες.
  5. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.