990-5452N-007

Διαμόρφωση της διάταξης αποσύνδεσης συσκευών εξόδου

  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Configuration (Διαμόρφωση) > Customer (Πελάτης) > Output Setup (Ρύθμιση εξόδου).
  2. Επιλέξτε Present (Υπάρχει) για τις διατάξεις αποσύνδεσης διανομής εξόδου που είναι διαθέσιμοι στο παράλληλο σύστημα.
  3. Επιλέξτε Present (Υπάρχει) για το στοιχείο Load Bank Breaker (διατάξεις αποσύνδεσης συστοιχίας φορτίου) εφόσον αποτελεί μέρος του παράλληλου συστήματος και προσδιορίστε κατά πόσο η διάταξη αποσύνδεσης συστοιχίας φορτίου βρίσκεται Upstream of SIB (Ανάντη του SIB) ή Downstream of SIB (Κατάντη του SIB).
  4. Αγγίξτε OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
  5. Πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης για να εξέλθετε από την οθόνη διαμόρφωσης.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.