990-5452N-007

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων οθόνης

  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Διαμόρφωση > Οθόνη > Ρυθμίσεις συστήματος.
  2. Ρυθμίστε το στοιχείο Ένταση συναγερμού. Επιλέξτε μεταξύ των: Απενεργοποιημένη, Χαμηλή, Μεσαία και Υψηλή.
  3. Ρυθμίστε το στοιχείο Ένταση κουμπιών. Επιλέξτε μεταξύ των: Απενεργοποιημένη, Χαμηλή, Μεσαία και Υψηλή.
  4. Ορίστε τη Φωτεινότητα της οθόνης. Επιλέξτε μεταξύ των: Χαμηλή, Μεσαία, και Υψηλή.
  5. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το στοιχείο Χρονικό όριο φωτισμού. Αν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε το χρονικό όριο φωτισμού, ορίστε το χρονικό όριο σε λεπτά για την ενεργοποίηση του χρονικού ορίου φωτισμού οθόνης. Επιλέξτε μεταξύ των: 60, 30, 10, 5 και 1.
  6. Ορίστε την ένταση του φωτισμού οθόνης. Επιλέξτε μεταξύ των: Απενεργοποιημένη, Πολύ χαμηλή, Χαμηλή και Μεσαία.
  7. Ορίστε το χρονικό όριο σε λεπτά για την αυτόματη αποσύνδεση. Επιλέξτε μεταξύ των: 60, 30, 10, 5 και 1.
  8. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.