990-5452N-007

Απομόνωση αυτού του ενιαίου UPS από το παράλληλο σύστημα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να τερματίσετε ένα UPS σε παράλληλο σύστημα σε λειτουργία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι οι εναπομείνασες μονάδες UPS είναι σε θέση να παράσχουν το φορτίο.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική λυχνία LED της διάταξης αποσύνδεσης είναι πράσινη.
  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Έλεγχος > Οδηγός τερματισμού λειτουργίας. Επιλέξτε Τερματισμός UPS σε παράλληλο σύστημα και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία αποτελεί γενική διαδικασία τερματισμού λειτουργίας. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Οδηγός τερματισμού που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας.
  2. Απενεργοποιήστε το UPS πατώντας το πλήκτρο Απενεργοποίηση αντιστροφέα στο μπροστινό μέρος του UPS.
  3. Ανοίξτε το UOB.
  4. Ανοίξτε το SSIB.
  5. Ανοίξτε τις διατάξεις αποσύνδεσης της μπαταρίας στη συγκεκριμένη σας λύση μπαταρίας.
  6. Ανοίξτε το UIB.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.