990-5452N-007

Επισκόπηση της διασύνδεσης χρήστη του UPS

Μοντέλο οθόνης 1

Μοντέλο οθόνης 2

  1. Οθόνη*

  2. LED κατάστασης

  3. Μιμικό διάγραμμα

  4. Κουμπί ενεργοποίησης αντιστροφέα

  5. Κουμπί απενεργοποίησης αντιστροφέα

  6. Θύρα USB για εξαγωγή αρχείων καταγραφής

  7. Κουμπί επανεκκίνησης οθόνης

  8. LED σύνδεσης δικτύου:

    • Συμπαγές πράσινο: Το σύστημα διαθέτει έγκυρες ρυθμίσεις TCP/IP.

      Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση δικτύου.

    • Πράσινο που αναβοσβήνει: Το σύστημα δεν διαθέτει έγκυρες ρυθμίσεις TCP/IP.

    • Συμπαγές πορτοκαλί: Δεν είναι δυνατή η λειτουργία της οθόνης. Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric.

    • Πορτοκαλί που αναβοσβήνει: Το σύστημα πραγματοποιεί αιτήματα BOOTP.

      Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση δικτύου.

    • Πράσινο και πορτοκαλί που αναβοσβήνουν εναλλασσόμενα: Αν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει εναλλασσόμενα με αργό ρυθμό, το σύστημα πραγματοποιεί αιτήματα DHCP.

      Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση δικτύου.

      Αν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει εναλλασσόμενα με γρήγορο ρυθμό, το σύστημα πραγματοποιεί εκκίνηση.

    • Απενεργοποιημένο: Η οθόνη δεν λαμβάνει ισχύ εισόδου ή δεν είναι δυνατή η λειτουργία της οθόνης.

  9. LED για ένδειξη του τύπου σύνδεσης δικτύου:

    • Συμπαγές πράσινο: Το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο που λειτουργεί με συχνότητα 10 megabit το δευτερόλεπτο (Mbps).

    • Πράσινο που αναβοσβήνει: Το σύστημα λαμβάνει ή εκπέμπει πακέτα δεδομένων με συχνότητα 10 megabit το δευτερόλεπτο (Mbps).

    • Συμπαγές πορτοκαλί: Το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο που λειτουργεί με συχνότητα 100 megabit το δευτερόλεπτο (Mbps).

    • Πορτοκαλί που αναβοσβήνει: Το σύστημα λαμβάνει ή εκπέμπει πακέτα δεδομένων με συχνότητα 100 megabit το δευτερόλεπτο (Mbps).

    • Απενεργοποιημένο: Ισχύει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: Η οθόνη δεν λαμβάνει ισχύ εισόδου, το καλώδιο που συνδέει το σύστημα στο δίκτυο έχει αποσυνδεθεί, η συσκευή που συνδέει το σύστημα στο δίκτυο είναι απενεργοποιημένη ή η οθόνη είναι εκτός λειτουργίας. Ελέγξτε τις συνδέσεις και αν το LED παραμένει απενεργοποιημένο, επικοινωνήστε με τη Schneider Electric.

  10. Δέσμευση για σέρβις.

Επισκόπηση μιμικού διαγράμματος

Το Το μιμικό διάγραμμα απεικονίζει τη ροή ενέργειας μέσω του συστήματος UPS, καθώς και την κατάσταση των κύριων λειτουργιών.

Κάθε Κάθε ενδεικτική λυχνία LED μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις παρακάτω τρεις καταστάσεις:

Πράσινο

Η αντίστοιχη λειτουργία είναι ενεργή και είναι ΟΚ

Κόκκινο

Η αντίστοιχη λειτουργία δεν εκτελείται κανονικά

Απενεργοποιημένο

Η αντίστοιχη λειτουργία δεν είναι ενεργή

Επισκόπηση ενδεικτικών λυχνιών LED κατάστασης

Τα LED κατάστασης που είναι τοποθετημένα δίπλα στην οθόνη δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος UPS:

Μοντέλο οθόνης 1 – Σύμβολα LED Μοντέλο οθόνης 2 – Σύμβολα LED Χρώμα LED Περιγραφή LED
Πράσινο
  • Πράσινο LED αναμμένο: Το φορτίο είναι προστατευμένο

  • Πράσινο LED + πορτοκαλί LED αναμμένα: Το φορτίο είναι προστατευμένο, αλλά το σύστημα αναφέρει συναγερμό σε επίπεδο προειδοποίησης

  • Πορτοκαλί LED + κόκκινο LED αναμμένα: Το φορτίο είναι απροστάτευτο, αλλά το σύστημα αναφέρει έναν συναγερμό σε επίπεδο προειδοποίησης και έναν συναγερμό σε κρίσιμο επίπεδο

  • Κόκκινο αναμμένο: Το φορτίο είναι απροστάτευτο και το σύστημα αναφέρει συναγερμό σε κρίσιμο επίπεδο

Κίτρινο
Κόκκινο

Σύμβολα οθόνης

Σύμβολο

Περιγραφή

Το κουμπί κλειδωμένης αρχικής οθόνης εμφανίζεται, όταν το σύστημα κλειδώνεται με προστασία κωδικού πρόσβασης. Πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στην αρχική προβολή της οθόνης.

Το κουμπί ξεκλείδωτης αρχικής οθόνης εμφανίζεται όταν το σύστημα έχει ξεκλειδωθεί με χρήση του κωδικού πρόσβασης. Πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στην αρχική προβολή της οθόνης.

Πατήστε το κουμπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας και να εξέλθετε από την τρέχουσα οθόνη.

Πατήστε το κουμπί ESC για να ακυρώσετε τις αλλαγές σας και να εξέλθετε από την τρέχουσα οθόνη.

Πατήστε το κουμπί του φίλτρου για να ρυθμίσετε τα φίλτρα για τα αρχεία καταγραφής.

Πατήστε το κουμπί του κάδου απορριμμάτων για να πραγματοποιήσετε εκκαθάριση του αρχείου καταγραφής.

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.