990-5452M-025

Uruchomienie szybkiego ładowania baterii

Szybkie ładowanie umożliwia szybkie ponowne naładowanie rozładowanej baterii.

UWAGA: Funkcja szybkiego ładowania musi być włączona przez firmę Schneider Electric podczas uruchamiania, aby była dostępna.
  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Sterowanie > Tryb ładowarki.
  2. Zaznacz opcję Szybkie ładowanie, aby rozpocząć szybkie ładowanie baterii.

    System UPS rozpocznie szybkie ładowanie baterii.

    Aby zatrzymać szybkie ładowanie, przejdź do trybu ładowania i zaznacz opcję Zadane ładowanie

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.