990-5452N-007

Διαμόρφωση λειτουργίας υψηλής απόδοσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία ECO πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί από την Schneider Electric κατά την διαμόρφωση της υπηρεσίας προκειμένου να είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή.

Το UPS επιστρέφει σε λειτουργία υψηλής απόδοσης μετά από 10 δευτερόλεπτα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Αν η ασταθής ηλεκτρική παροχή αναγκάσει το UPS να εξέλθει από τη λειτουργία υψηλής απόδοσης περισσότερες από μία έως δέκα φορές (αυτή η ρύθμιση πρέπει να διαμορφωθεί από τη Schneider Electric) εντός 24 ωρών, το UPS θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία υψηλής απόδοσης. Θα δημιουργηθεί ενημερωτικός συναγερμός και το μήνυμα Απενεργοποιήθηκε από το σύστημα θα εμφανιστεί στην οθόνη Διαμόρφωση > UPS > Λειτουργία υψηλής απόδοσης. H λειτουργία υψηλής απόδοσης θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά χειροκίνητα.

  1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Διαμόρφωση > UPS > Λειτουργία υψηλής απόδοσης και διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
    1. Επιλογή λειτουργίας υψηλής απόδοσης: Επιλέξτε ανάμεσα σε Απενεργοποίηση, Λειτουργία ECO, eCOnversion και Αντιστάθμιση αρμονικών eCOnversion.
  2. Αγγίξτε > και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος:
    1. Χρονοδιάγραμμα: Επιλέξτε πότε να εισέρχεται το σύστημα στην επιλεγμένη λειτουργία εCOnversion ή ECO. Ορίστε μια από τις επιλογές Πάντα, Προγραμματισμένα και Ποτέ.
    2. Λίστα ενεργών χρονοδιαγραμμάτων: Αν επιλέξατε Προγραμματισμένα παραπάνω, ορίστε την επιλογή Ενεργοποίηση και ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία εισαγωγής του συστήματος στην επιλεγμένη λειτουργία εCOnversion ή ECO.
  3. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.