990-5452N-007

Προσθήκη νέου χρήστη ή επεξεργασία υπάρχοντα χρήστη

  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Διαμόρφωση > Οθόνη > Ασφάλεια.
  2. Επιλέξτε Προσθήκη χρήστη για να προσθέσετε έναν νέο χρήστη ή επιλέξτε Επεξεργασία χρήστη για να επεξεργαστείτε έναν υφιστάμενο χρήστη στο σύστημα.
  3. Στο πεδίο Όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα του χρήστη. Ολοκληρώστε την ενέργεια με Enter.
  4. Στο πεδίο Pin, πληκτρολογήστε έναν κωδικό pin για το χρήστη. Ολοκληρώστε την ενέργεια με Enter.
  5. Στο πεδίο Επιβεβαίωση pin, πληκτρολογήστε εκ νέου τον κωδικό pin του χρήστη. Ολοκληρώστε την ενέργεια με Enter.
  6. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;