990-5452N-007

Αρχεία καταγραφής

Υπάρχουν δύο τύποι αρχείων καταγραφής:

  • Αρχείο καταγραφής NMC: Περιέχει πληροφορίες για την οθόνη και τις δραστηριότητες δικτύου.

  • Αρχείο καταγραφής UPS: Περιέχει πληροφορίες για την κατάσταση συστήματος και τις καταστάσεις λειτουργίας.

Προβολή του αρχείου καταγραφής NMC

  1. Από την αρχική οθόνη στην οθόνη, επιλέξτε Αρχεία καταγραφής > Αρχείο καταγραφής NMC.
  2. Μπορείτε να περιηγηθείτε στη λίστα συμβάντων χρησιμοποιώντας τα βέλη.
  3. Πλέον μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες στο αρχείο καταγραφής συμβάντων:
    1. Πατήστε το κουμπί φίλτρου για να φιλτράρετε τα συμβάντα. Διατίθενται διάφορες ρυθμίσεις φίλτρων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

      Φίλτρα για Συμβάντα τροφοδοσίας: Επικοινωνία, Συσκευή, Έξοδος, Είσοδος, Μπαταρία, Κατάσταση λειτουργίας UPS, Παράλληλο σύστημα, Υπενθυμίσεις, Ηλεκτρικός πίνακας ή/και RFC 1628 MIB.

      Φίλτρα για Συμβάντα συστήματος: Μαζική διαμόρφωση ή/και Ασφάλεια.

    2. Πατήστε το κουμπί του κάδου απορριμμάτων για να πραγματοποιήσετε εκκαθάριση του αρχείου καταγραφής συμβάντων και επιλέξτε Ναι για επιβεβαίωση.
  4. Πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης για να εξέλθετε από το αρχείο καταγραφής.

Προβολή αρχείου καταγραφής UPS

  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Αρχεία καταγραφής > Αρχείο καταγραφής UPS.
  2. Μπορείτε πλέον να περιηγηθείτε στη λίστα συμβάντων UPS χρησιμοποιώντας τα βέλη.
  3. Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες στο αρχείο καταγραφής UPS:
    1. Πατήστε το κουμπί φίλτρου για να φιλτράρετε τα συμβάντα. Διατίθενται διάφορες ρυθμίσεις φίλτρων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

      Φίλτρα για Συμβάντα τροφοδοσίας: Επικοινωνία, Συσκευή, Έξοδος, Είσοδος, Μπαταρία, Κατάσταση λειτουργίας UPS, Παράλληλο σύστημα, Υπενθυμίσεις, Ηλεκτρικός πίνακας ή/και RFC 1628 MIB.

      Φίλτρα για Συμβάντα συστήματος: Μαζική διαμόρφωση ή/και Ασφάλεια.

    2. Πατήστε το κουμπί του κάδου απορριμμάτων για να πραγματοποιήσετε εκκαθάριση του αρχείου καταγραφής UPS και επιλέξτε Ναι για επιβεβαίωση.
  4. Πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης για να εξέλθετε από το αρχείο καταγραφής.

Εξαγωγή δεδομένων από αρχεία καταγραφής

Το αρχείο καταγραφής που έχει εξαχθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από την εξυπηρέτηση πελατών της Schneider Electric για ανάλυση.

  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Αρχεία καταγραφής > Εξαγωγή δεδομένων.
  2. Εισαγάγετε μια συσκευή USB στη θύρα USB (A) που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της οθόνης.

    Μοντέλο οθόνης 1

    Μοντέλο οθόνης 2

  3. Πατήστε το κουμπί Έναρξη εξαγωγής δεδομένων.

    Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: Έγινε επιτυχής εξαγωγή δεδομένων. Αφαιρέστε τη συσκευή USB.

  4. Αφαιρέστε τη συσκευή USB και πατήστε το κουμπί της αρχικής οθόνης για να εξέλθετε από την οθόνη.
  5. Τα δεδομένα που έχουν εξαχθεί στη συσκευή USB μπορούν να αποσταλούν στη Schneider Electric για ανάλυση.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.