990-5452N-007

Εκκίνηση και προσθήκη UPS σε ένα παράλληλο σύστημα σε λειτουργία

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να εκκινήσετε ένα UPS και να το προσθέσετε σε ένα τρέχον παράλληλο σύστημα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική λυχνία LED της διάταξης αποσύνδεσης είναι πράσινη.
  1. Κλείστε το UIB.
    Αυτό θα ενεργοποιήσει την διεπαφή της οθόνης μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα.
  2. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Έλεγχος > Οδηγός εκκίνησης. Επιλέξτε Εκκίνηση UPS σε παράλληλο σύστημα και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία είναι μια γενική διαδικασία εκκίνησης λειτουργίας. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Οδηγός εκκίνησης που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας.
  3. Κλείστε τo SSIB.
  4. Κλείστε τον διακόπτη προστασίας ανατροφοδοσίας (BF2) (αν υπάρχει), εάν είναι ανοικτός.
  5. Κλείστε τις διατάξεις αποσύνδεσης της μπαταρίας στη συγκεκριμένη σας λύση μπαταρίας.
  6. Κλείστε το UOB.
  7. Ενεργοποιήστε τον αντιστροφέα πατώντας το κουμπί Ενεργοποίηση αντιστροφέα στην μπροστινή πλευρά του UPS.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.