990-5452N-007

Σύστημα τερματισμού λειτουργίας που λειτουργεί ως μετατροπείς συχνότητας

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να κλείσετε το ενιαίο σύστημα, το παράλληλο σύστημα που λειτουργεί ως μετατροπείς συχνότητας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική λυχνία LED της διάταξης αποσύνδεσης είναι πράσινη.
  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Έλεγχος > Οδηγός τερματισμού λειτουργίας. Επιλέξτε Λήξη του τερματισμού λειτουργίας στη λειτουργία Απενεργοποίηση και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία αποτελεί γενική διαδικασία τερματισμού λειτουργίας. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Οδηγός τερματισμού που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας.
  2. Ανοίξτε το UOB.
  3. Ανοίξτε τις διατάξεις αποσύνδεσης της μπαταρίας (εάν υπάρχουν).
  4. Ανοίξτε το UIB.
  5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 σε κάθε Galaxy VX στο παράλληλο σύστημα.
  6. Ανοίξτε το SIB (εάν υπάρχει).
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.