990-5452N-007

Διαμόρφωση των επαφών εισόδου

  1. Στην οθόνη επιλέξτε Διαμόρφωση > Επαφές εισόδου και επιλέξτε την επαφή εισόδου που θέλετε να διαμορφώσετε.
  2. Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω επιλογών:

    Προσαρμοσμένη είσοδος 1: Είσοδος γενικού σκοπού.

    Η εξωτερική παρακολούθηση της μπαταρίας εντόπισε σφάλμα: Είσοδος για να δείξει ότι η εξωτερική οθόνη μπαταρίας έχει εντοπίσει σφάλμα.

    Προσαρμοσμένη είσοδος 2 Είσοδος γενικού σκοπού.

    Εξαερισμός χώρου μπαταρίας εκτός λειτουργίας: Είσοδος για να δείξει ότι ο εξαερισμός του χώρου της μπαταρίας δεν λειτουργεί σωστά Όταν η είσοδος είναι ενεργή, ο φορτιστής μπαταρίας θα απενεργοποιηθεί.

    Σφάλμα γείωσης Είσοδος για να δείξει ότι υπάρχει σφάλμα γείωσης.

    Παρέχεται από την Genset Είσοδος για να δείξει ότι το UPS λειτουργεί με γεννήτρια. Το ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας θα μειωθεί στην τιμή που καθορίζει η Schneider Electric κατά την εκκίνηση.

    Αναστολή μεταφοράς από την στατική παράκαμψη Όταν αυτή η είσοδος είναι ενεργή και το σύστημα εισέρχεται στην αιτηθείσα στατική παράκαμψη ή αναγκαστική στατική παράκαμψη, το σύστημα θα κλειδωθεί στην στατική παράκαμψη, για όσο διάστημα η είσοδος είναι ενεργή.

    Εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος ενέργειας: ελάσσων συναγερμός: Είσοδος για να δείξει ότι η παρακολούθηση εξωτερικού αποθηκευτικού χώρου ενέργειας αναφέρει ελάσσονα συναγερμό.

    Εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος ενέργειας: μείζων συναγερμός: Είσοδος για να δείξει ότι η παρακολούθηση εξωτερικού αποθηκευτικού χώρου ενέργειας αναφέρει ελάσσονα συναγερμό.

    Αναγκαστική απενεργοποίηση φορτιστή: Είσοδος αναγκαστικής απενεργοποίησης φορτιστή.

    Σφόνδυλος εκτός λειτουργίας Είσοδος για να δείξει ότι ο σφόνδυλος δεν λειτουργεί.

    Απενεργοποίηση λειτουργίας υψηλής απόδοσης: Είσοδος για να απενεργοποίησετε την χρήση λειτουργία υψηλής απόδοσης

    Λειτουργία αιτηθείσας παράκαμψης: Είσοδος που θα μεταφέρει το UPS στην αιτούμενη λειτουργία στατικής παράκαμψης, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη μεταφορά.

    Αναγκαστική λειτουργία μπαταρίας: Είσοδος που θα εξαναγκάσει τη μετάβαση σε λειτουργία μπαταρίας.

    Κατανεμημένο ενεργειακό απόθεμα: Είσοδος που θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία Κατανεμημένο ενεργειακό απόθεμα. Υπάρχει σφάλμα γείωσης συνεχούς ρεύματος: Είσοδος που θα ενεργοποιήσει τους συναγερμούς για σφάλμα γείωσης συνεχούς ρεύματος.
    Δώστε εντολή στο UPS να αναστείλει τη μεταφορά παράκαμψης: Είσοδος που θα αναστείλει τη μετάβαση του UPS σε λειτουργία παράκαμψης.  
  3. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.