990-5452N-007

Εκκίνηση παράλληλου συστήματος από τη Λειτουργία παράκαμψης συντήρησης

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να εκκινήσετε ένα παράλληλο σύστημα από τη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης με το φορτίο να τροφοδοτείται μέσω του MBB και όλες τις άλλες διατάξεις αποσύνδεσης ανοιχτές.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική λυχνία LED της διάταξης αποσύνδεσης είναι πράσινη.
  1. Κλείστε το UIB.
    Αυτό θα ενεργοποιήσει την διεπαφή της οθόνης μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα.
  2. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Έλεγχος > Οδηγός εκκίνησης. Επιλέξτε Εκκίνηση από παράκαμψη συντήρησης και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία είναι μια γενική διαδικασία εκκίνησης λειτουργίας. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Οδηγός εκκίνησης που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας.
  3. Κλείστε το SSIB.
  4. Κλείστε τον διακόπτη προστασίας ανατροφοδοσίας (BF2) (αν υπάρχει), εάν είναι ανοικτός.
  5. Κλείστε τις διατάξεις αποσύνδεσης της μπαταρίας στη συγκεκριμένη σας λύση μπαταρίας.
  6. Εκκινήστε μεταφορά σε στατική παράκαμψη πατώντας το κουμπί Μεταφορά φορτίου σε στατική παράκαμψη στη διασύνδεση της οθόνης.

    Σε συστήματα με μανδάλωση, το κλειδί απελευθερώνεται από τη μονάδα απελευθέρωσης σωληνοειδούς κλειδιού.

    Εάν το σύστημα UPS δεν μεταβαίνει σε στατική παράκαμψη, μεταβείτε στο στοιχείο Κατάσταση > Ενεργοί συναγερμοί για να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν ενεργοί συναγερμοί που αποτρέπουν το σύστημα UPS από το να μεταβεί σε στατική παράκαμψη.

  7. Κλείστε το UOB.
  8. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 7 για τις εναπομείνασες μονάδες UPS στο παράλληλο σύστημα πριν συνεχίσετε.
  9. Σε συστήματα με κλειδιά τύπου kirk, εισάγετε το κλειδί από τη μονάδα απελευθέρωσης κλειδιού σωληνοειδούς στην κλειδαριά του SIB και γυρίστε το για να ξεκλειδώσετε.
  10. Κλείστε το SIB.
  11. Ανοίξτε το MBB.
    Το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε κανονική λειτουργία.
  12. Σε συστήματα με κλειδιά τύπου kirk, γυρίστε το κλειδί στην κλειδαριά του MBB για να το κλειδώσετε σε ανοιχτή θέση.
    Το κλειδί απελευθερώνεται.
  13. Σε συστήματα με μανδάλωση, εισαγάγετε το κλειδί στη μονάδα απελευθέρωσης σωληνοειδούς κλειδιού και περιστρέψτε το για να ασφαλίσετε το κλειδί.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.