990-5452N-007

Σύστημα εκκίνησης που λειτουργεί ως μετατροπείς συχνότητας

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να εκκινήσετε ενιαίο σύστημα, παράλληλο σύστημα που λειτουργεί ως μετατροπείς συχνότητας ή για να εκκινήσετε ενιαίον μετατροπέα συχνότητας και να τον προσθέσετε σε τρέχον παράλληλο σύστημα που λειτουργεί ως μετατροπείς συχνότητας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική λυχνία LED της διάταξης αποσύνδεσης είναι πράσινη.
  1. Κλείστε το UIB.
    Αυτό θα ενεργοποιήσει την διεπαφή της οθόνης μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα.
  2. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Έλεγχος > Οδηγός εκκίνησης. Επιλέξτε Έναρξη λειτουργίας από απενεργοποιημένο και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία είναι γενική διαδικασία έναρξης λειτουργίας. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Οδηγός εκκίνησης που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας.
  3. Κλείστε τις διατάξεις αποσύνδεσης της μπαταρίας (εάν υπάρχουν).
  4. Κλείστε το UOB.
  5. Κλείστε το SIB.
  6. Πατήστε Ενεργοποιήση αντιστροφέα στην διασύνδεση οθόνης.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.