990-5452N-006

Iniciar una carga rápida de las baterías

Una carga rápida ofrece la posibilidad de cargar rápidamente las baterías descargadas.

NOTA: Para que la opción de carga rápida esté disponible, Schneider Electric debe habilitarla durante la puesta en marcha.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Modo cargador.
  2. Seleccione Aumento de carga para iniciar una carga rápida de las baterías.

    El sistema SAI iniciará una carga rápida de las baterías.

    Para detener la carga rápida y volver a la carga de flotación, seleccione Carga flotación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?