990-55222D-034

Giriş Kontağı Etkinleştirildiğinde Akü Çalışmasına Öncelik Vermek için Konfigürasyonu Görüntüleme

Giriş kontağı etkinleştirildiğinde akü çalışmasına öncelik ver özelliği, bir giriş kontağı sinyali tarafından kontrol edilen belirli zamanlarda/belirli durumlarda yükünüzü şebekeden kaldırmak için akü çalışmasına öncelik vermenizi sağlar. Bu özellik etkinleştirildiğinde, UPS bir giriş kontağı sinyalinde akü çalışmasına geçecektir. UPS yalnızca akü çalışması mümkünse, yani akülerde yeterli çalışma süresi varsa ve başka bir kısıtlama tespit edilmezse akü çalışmasına geçecektir. Giriş kontağı sinyali devre dışı bırakıldığında, UPS varsayılan çalışma moduna geri dönecektir. Bu özellik yalnızca Schneider Electric Servis Temsilcileri tarafından yapılandırılabilir.

  1. Giriş kontağı etkinleştirildiğinde akü çalışmasına öncelik ver seçeneğinin etkin veya devre dışı olup olmadığını görmek için Konfigürasyon > Şebeke etkileşimli UPS üzerine dokunun.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.