Se status for UPS-deltagelse som distribueret energiressource (DER)
Et UPS-system, der inkluderer et batteri, kan fungere som en distribueret energiressource (DER) ved at bruge energi fra batteriet i stedet for fra elnettet til at forsyne lasten. Et eksternt system kan anmode UPS'en om at skifte fra dobbeltkonverteringsdrift til batteridrift, når der registreres et frekvensfald på nettet. Dette vil reducere belastningen på nettet svarende til lasten på UPS-udgangen og bidrage til at stabilisere elnettets frekvens. Når supportperioden er slut, afslutter det eksterne system anmodningen, og UPS'en skifter tilbage til dobbeltkonverteringsdrift og øger gradvist lastens tilslutning til elnettet. UPS-systemet skal være installeret i en konfiguration med hurtig frekvensreserve (FFR) for at deltage som DER. FFR er kun tilgængelig i begrænsede elnet i henhold til nationale regler.
Betingelser for DER-deltagelse for UPS:
-
DER-tilstand er aktiveret for UPS'en.
-
Indgangskontakten for Generator forsyner UPS er ikke aktiv/udløst.
-
Batteriet er funktionsdygtigt.
-
UPS-driftstilstanden er vekselretterdrift eller eConversion/ECO-tilstand.
-
Batteriets ladetilstand (SoC) er over det konfigurerede minimumsniveau.
-
UPS-udgangen er ikke overbelastet.
- Tryk på .
Når DER-deltagelsesvilkårene er opfyldt, er UPS'en klar til at deltage som en DER, og skærmen viser UPS er klar til at deltage som DER-enhed: Aktivér. Når en DER-deltagelseskommando modtages fra det eksterne administrationssystem via beskyttet Modbus, vises UPS anmodes om at deltage som DER-enhed: Aktivér vil blive vist på skærmen.