Ver el estado de participación del SAI como recurso energético distribuido (DER)
Un sistema SAI que incluye una batería tiene la posibilidad de funcionar como un recurso energético distribuido (DER) al utilizar la energía de la batería en lugar de la de la red eléctrica para alimentar la carga. Un sistema externo puede solicitar al SAI que pase del funcionamiento de conversión doble al funcionamiento con batería cuando se detecte una bajada de frecuencia en la red. Esto reducirá la carga en la red correspondiente a la carga en la salida del SAI y ayudará a estabilizar la frecuencia de la red eléctrica. Cuando finalice la duración de la asistencia, el sistema externo finalizará la solicitud y el SAI volverá al funcionamiento de conversión doble y conectará la carga a la red eléctrica. El sistema SAI debe estar instalado en una configuración de reserva rápida de frecuencia (FFR) para participar como DER. La FFR solo está disponible en redes eléctricas limitadas según la normativa a escala nacional.
Condiciones de participación de DER para el SAI:
-
El modo DER está habilitado para el SAI.
-
El contacto de entrada de SAI alimentado por Generador no está activo/no se ha activado.
-
La batería está operativa.
-
El modo de funcionamiento del SAI es inversor o eConversion/Modo ECO.
-
El estado de carga (SoC) de la batería está por encima del nivel mínimo configurado.
-
La salida del SAI no está sobrecargada.
- Pulse .
Cuando se cumplan las condiciones de participación DER, el SAI está listo para participar como DER y la pantalla mostrará SAI está listo para participar como DER: Habilitar. Cuando se recibe un comando de participación DER desde el sistema de gestión externo a través de Modbus protegido, en pantalla se mostrará SAI está listo para participar como DER: Habilitar.