Démarrage d'un test de calibrage de l'autonomie
Cette fonctionnalité permet de calibrer la durée estimée d'autonomie restante de la batterie. Au cours de ce test, le fonctionnement de l'ASI passe en mode batterie et les batteries sont déchargées jusqu'au niveau d'avertissement de courant continu faible. Selon le temps écoulé et les informations spécifiques concernant la charge, il est possible de calculer la capacité batterie et l'autonomie calibrée estimée.
Schneider Electric recommande d'exécuter un test de calibrage de l'autonomie lors d'un démarrage, d'un remplacement des batteries ou lorsque des modifications sont apportées aux solutions de batterie.
AVIS |
---|
risques de dommages à l'équipement
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Conditions requises :
-
Aucune alarme critique présente.
-
Les batteries doivent être chargées à 100 %.
-
Le pourcentage de charge doit être au moins de 10 % et ne doit pas fluctuer de plus de 20 % au cours du test. Exemple : Si le pourcentage de charge est de 30 % au début du test et s'il descend en dessous de 24 % ou dépasse 36 % au cours du test, le test sera abandonné.
-
L'alimentation par bypass doit être disponible.
-
Le mode de fonctionnement doit être le mode normal, eConversion ou ECO.
-
Le mode de fonctionnement du système doit être le mode onduleur, eConversion ou ECO.
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton Menu.
- Sélectionnez .
- Appuyez sur OK sur l'écran de confirmation.