990-55222A-012

Live Swap : Ajout, suppression ou remplacement d'un module de puissance

NOTE: Cette ASI a été conçue et évaluée pour l'insertion et le retrait des modules de puissance dans tous les modes de fonctionnement : Live Swap. Cette page détaille les instructions du fabricant pour savoir comment effectuer le Live Swap.
NOTE: L'énergie incidente est inférieure à 1,2 cal/cm2 lorsqu'elle est installée et à la première mise en service, conformément aux instructions de produit. L'énergie incidente est mesurée à 200 mm de l'avant de l'armoire.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :

  • L'équipement électrique doit être installé, utilisé, entretenu, remplacé ou faire l'objet de travaux similaires uniquement par un personnel habilité, formé, expérimenté et compétent, titulaire des autorisations nécessaires (par exemple, des licences, des permis ou des certifications) pour effectuer ce type de travaux. Tous les travaux doivent être effectués de manière à ne pas présenter de danger et à l'aide d'un équipement de protection personnelle approprié. 

  • L'utilisateur doit s'assurer de la conformité aux instructions du fabricant et au manuel de l'utilisateur ainsi qu'à toutes les lois, réglementations, normes et directives applicables lorsqu'il utilise cet équipement et effectue des travaux ou permet que des travaux soient effectués sur ou à proximité d'un équipement électrique.

  • Ni Schneider Electric ni aucune de ses filiales ne peuvent être tenus responsables des réclamations, coûts, pertes, dommages, décès ou blessures résultants d'une utilisation incorrecte de cet équipement ou du non-respect de l'une des exigences mentionnées ci-dessus.

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Vérifiez que l'ASI possède l'étiquette Live Swap.
  • Si aucune étiquette Live Swap n'est présente sur l'ASI, elle devra être basculée en mode bypass de maintenance ou éteinte avant de procéder à l'insertion ou au changement du module de puissance.
  • Utilisez les équipements de protection personnelle appropriés et respectez les consignes concernant la sécurité électrique au travail.
  • L'insertion ou le retrait des modules de puissance doit être réalisé par un spécialiste habilité qui possède des connaissances en électricité et sur les précautions requises. Ne laissez aucune personne non habilitée s'approcher.
  • Cette procédure nécessite l'ouverture de la porte avant. Toutes les autres portes et tous les autres capots doivent rester fermés et fixés au cours de la procédure.
  • Vérifiez que l'ASI est bien protégée contre tout mouvement avant d'effectuer cette procédure.
  • Si vous constatez des signes que le dispositif est mal entretenu ou mal installé, interrompez la procédure.
  • N'installez pas de modules de puissance qui sont tombés, ont été cassés, submergés, contaminés, infestés ou endommagés accidentellement de quelque façon que ce soit.
  • N'installez pas de modules de puissance dont l'état de fonctionnement est inconnu.
  • Gardez une distance minimale de 200 mm avec l'avant de l'armoire lorsque le système est sous tension.
  • N'utilisez aucune sorte d'outil à intérieur de l'emplacement laissé vide du module de puissance.
  • Ne vous approchez pas de l'intérieur d'une fente d'un module de puissance vide.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
risques de dommages à l'équipement
  • Stockez les modules d'alimentation à une température ambiante comprise entre -25 et 55 °C et 0-95 % d'humidité sans condensation.
  • Stockez les modules de puissance dans leur emballage de protection d'origine.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
AVERTISSEMENT
Charge lourde
Les modules de puissance sont lourds (54 kg). Utilisez un équipement de levage approprié et faites appel à un personnel qualifié pour lever et gérer le module de puissance. Il est recommandé d'utiliser un chariot élévateur à ciseaux ou un équipement de levage approprié similaire, comme indiqué dans la présente procédure, reportez-vous à la section Spécifications du chariot élévateur à ciseaux recommandé pour plus de détails. Si aucun équipement de levage n'est disponible, trois personnes sont nécessaires pour lever et gérer le module de puissance.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
AVERTISSEMENT
Risque de blessure
N'empilez jamais les modules de puissance les uns sur les autres.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
ATTENTION
Charge lourde et surface potentiellement chaude
Portez des gants protecteurs et des chaussures de sécurité lorsque vous gérez des modules de puissance.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
AVIS
Risque de surcharge sur l'installation
Contrôlez et vérifiez que l'installation est correctement dimensionnée pour l'augmentation de la puissance nominale avant d'installer plus de modules de puissance dans l'ASI. Un mauvais dimensionnement de l'installation peut entraîner une surcharge de l'installation. Consultez le manuel d'installation pour connaître les exigences en matière de protection en amont et en aval, la taille des câbles, etc.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
Risque de perte d'alimentation de la charge
Contrôlez et vérifiez que les modules de puissance restants peuvent assurer la continuité de l'alimentation de la charge avant de retirer un module de puissance de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
NOTE: Les emplacements des modules de puissance doivent toujours être remplis du numéro de position le plus bas vers le plus élevé. Lorsque vous ajoutez des modules de puissance supplémentaires, installez-les au numéro de position libre le plus bas. Lorsque vous réduisez le nombre de modules de puissance, retirez d'abord les numéros de position occupés les plus élevés.

Spécifications du chariot élévateur à ciseaux recommandé

Capacité de levage : 80 kg minimum
Plage de hauteur de levage (position du module de puissance la plus basse à la plus élevée) : 100 mm à 650 mm
Taille de la table : 700 mm x 450 mm minimum
Matériau : Châssis en acier avec roues solides dotées de freins
Approuvé CE/GS
  1. Retrait d'un module de puissance installé :
    1. Placez l'interrupteur d'activation en position ARRÊT (débloqué). Retirez les quatre vis du module de puissance et gardez-les en lieu sûr.
    2. Utilisez l'outil fourni pour le module de puissance afin de le retirer de son emplacement. Placez l'outil comme indiqué.

      Outil du module d'alimentation - Module de puissance à côté de l'obturateur

      Outil du module d'alimentation - Module de puissance à côté d'un emplacement vide

      Outil du module d'alimentation - Module de puissance à côté d'un module de puissance

    3. Tirez le module de puissance pour le faire sortir de moitié. Un mécanisme de verrouillage vous empêche de le sortir entièrement.
    4. Débloquez le verrou en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté droit du module de puissance, puis retirez-le et placez-le sur un chariot élévateur à ciseaux adapté.
    5. Si aucun module de puissance de remplacement n'est installé : Installez un obturateur en face de l'emplacement du module de puissance vide. Réutilisez les vis de l'ancien module de puissance.
  2. Installation d'un nouveau module de puissance :
    1. S'il y en a un, retirez l'obturateur de l'emplacement du module de puissance vide. Conservez l'obturateur et ses vis pour une utilisation ultérieure.
    2. Utilisez un chariot élévateur adapté pour lever le module de puissance à la bonne hauteur, puis poussez le module de puissance dans son emplacement.
    3. Installez les quatre vis sur les côtés gauche et droit du module de puissance. Réutilisez les vis de l'obturateur ou de l'ancien module de puissance.
    4. Placez l'interrupteur d'activation du module de puissance en position MARCHE (bloqué).
    Le module de puissance effectuera un test automatique pour mettre à jour le micrologiciel selon le système, puis se connectera en ligne. Le mode de fonctionnement de l'ASI indiqué à l'écran passera brièvement sur Mode batterie lors du test automatique, puis reviendra au mode de fonctionnement précédent.
DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les emplacements de module de puissance doivent contenir soit un module de puissance, soit un obturateur.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?