990-55222A-012

Configurer les contacts en entrée

  1. Appuyez sur Configuration > ,Contacts et relais et sélectionnez le contact d'entrée que vous souhaitez configurer.
  2. Sélectionnez une fonction dans la liste déroulante pour le contact en entrée choisi :
    Aucune : aucune action affectée à ce contact en entrée. ASI alimentée par groupe électrogène : entrée pour signaler que l'ASI fonctionne sur générateur. Vous devez également sélectionner la réduction du courant de charge de la batterie pendant que l'ASI est alimentée par un générateur. Configurez la Puissance de la charge de la batterie pendant l'alimentation par groupe électrogène sur 0 % (aucune charge de la batterie), 10 %, 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % (charge complète de la batterie). L'option Puissance de la charge de la batterie pendant l'alimentation par groupe électrogène ne peut être sélectionnée que pour cette fonction.
    Défaillance de mise à la terre : entrée pour signaler qu'une défaillance de mise à la terre est présente. La ventilation de la salle des batteries est HS : entrée pour signaler que la ventilation de la salle des batteries ne fonctionne pas correctement. Si l'entrée est active, le chargeur de batterie se désactivera.
    Défini par l'utilisateur 1 : entrée à usage général. Détection de défaillance par surveillance externe des batteries : entrée pour indiquer que la surveillance de batterie externe a détecté une défaillance. Lorsque l'entrée est active, l'ASI publie une alarme (aucune autre action).
    Défini par l'utilisateur 2 : entrée à usage général. Le mode haut rendement énergétique est désactivé : si cette entrée est activée, l'ASI ne peut pas entrer en mode haut rendement (mode ECO et mode eConversion) ou quitte tout mode actif à haut rendement.
    La surveillance du stockage d'énergie externe a détecté défaut mineur : entrée pour indiquer que la surveillance de stockage d'énergie externe a détecté un défaut mineur. Un signal externe éteint le chargeur : si cette entrée est activée, le chargeur s'éteindra lors d'un signal provenant d'un équipement externe, par exemple un signal provenant du stockage d'énergie externe.
    La surveillance du stockage d'énergie externe a détecté un défaut majeur : entrée pour indiquer que la surveillance de stockage d'énergie externe a détecté un défaut majeur. La température du transformateur est trop élevée : entrée pour indiquer qu'il y a une alarme de température élevée pour le transformateur.
  3. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?