990-55222A-012

LED d'état sur le module d'alimentation

Une LED d'état est présente à l'avant du module de puissance pour indiquer son état.

  • LED verte allumée : le module de puissance est opérationnel.

  • LED verte clignotante (clignotement lent) : le module de puissance effectue un test automatique.

  • LED verte clignotante (clignotement rapide) : le module de puissance effectue une mise à jour de son microprogramme.

  • LED verte clignotante (flash rapide à quatre secondes d'intervalle) : l'interrupteur d'activation du module de puissance est en position ARRÊT (débloqué).

  • LED rouge allumée : le module de puissance est hors service.

  • LED rouge clignotante (clignotement lent) : les composants du module de puissance sont arrêtés, ou le module de puissance n'a pas terminé son test automatique, ou le module de puissance a perdu la communication avec le contrôleur de l'unité.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?