Configuration du Modbus
Le Modbus peut être configuré pour la carte de gestion réseau intégrée (NMC) et pour celle en option.
- Appuyez sur NMC intégrée pour configurer la carte de gestion réseau intégrée ou NMC en option pour configurer la carte de gestion réseau en option (s'il y en a une). et sélectionnez
- Configurez les paramètres sur
la première page de la NMC choisie :
- Décochez la case Désactiver pour configurer le Modbus série. Si la coche est présente, aucun paramètre ne peut être défini et la fonction est désactivée.
- Réglez la Parité sur Aucun, Pair ou Impair.
- Réglez le Bit d'arrêt sur 1 ou 2.
- Réglez le Débit en bauds sur 2 400, 9 600, 19 200, ou 38 400.
- Définissez l'identifiant unique cible sur un nombre compris entre 1 et 247.NOTE: Chaque dispositif du bus doit avoir exactement les mêmes paramètres, à l'exception de l'adresse de l'identifiant unique cible, qui doit être unique pour chaque dispositif. Deux dispositifs du bus ne peuvent pas avoir la même adresse.
- Appuyez sur OK pour enregistrer vos paramètres et sur le symbole de la flèche pour passer à la page suivante.
- Configurez les paramètres sur la deuxième page :
- Décochez la case Désactiver pour configurer le ModBus TCP. Si la coche est présente, aucun paramètre ne peut être défini et la fonction est désactivée.
- Sélectionnez Port 502 ou Port [5 000 à 32 768].
- Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
- Répétez ces étapes pour configurer l'autre NMC, si nécessaire.