990-55222A-012

Démarrer et ajouter une ASI à un système parallèle en cours de fonctionnement

Cette procédure permet de démarrer une ASI et de l'ajouter à un système parallèle en cours de fonctionnement.

NOTE: N'utilisez un disjoncteur que lorsque le voyant du disjoncteur associé est allumé.
  1. Ouvrez le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB) de cette ASI.
    L'écran s'allume. La séquence de redémarrage dure environ 3 minutes.
  2. Sélectionnez Contrôle > Séquences guidées > Démarrer une ASI dans un système parallèle, puis suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
  3. Procédure de démarrage générique :
    NOTE: Les procédures suivantes sont des procédures de démarrage génériques. Suivez toujours les étapes de Séquences guidées qui sont spécifiques à votre système.
    1. Fermez le disjoncteur d'entrée du contacteur statique (SSIB) de cette ASI (le cas échéant).
    2. Fermez le disjoncteur backfeed du bypass BF2 de cette ASI (le cas échéant).
    3. Fermez le(s) disjoncteur(s) batterie de cette ASI.
    4. Fermez le disjoncteur de sortie de l'unité (UOB) de cette ASI.
    5. Sur cette ASI, sélectionnez Contrôle > Onduleur > Marche onduleur ou maintenez le bouton MARCHE de l'onduleur sur le contrôleur système enfoncé pendant 5 secondes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?