990-55222A-012

Accès à une interface de gestion réseau configurée

L'interface Web de la carte de gestion de réseau est compatible avec :
Systèmes d'exploitation Windows® :

  • Microsoft® Internet Explorer® (IE) 10.x ou version ultérieure, avec la vue de compatibilité activée.

  • La dernière version de Microsoft® Edge®.


Tous les systèmes d'exploitation :
  • Les dernières versions de Mozilla® Firefox® ou Google® Chrome®.

La procédure qui suit décrit l'accès à l'interface de gestion réseau par le biais d'une interface Web. Si elle est activée, il est également possible d'utiliser les interfaces suivantes :

  • SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SFTP

NOTE: Veuillez visiter www.schneider-electric.com pour consulter les Security Deployment Guidelines and Security Handbook du produit.

La carte de gestion réseau prend en charge la connexion NTP pour la synchronisation de l'heure. Veillez à ce qu'une seule interface de gestion réseau soit définie dans l'ensemble du système d'ASI (simple ou parallèle) pour la synchronisation de l'heure.

Vous pouvez utiliser l'un des protocoles suivants lors de l'utilisation de l'interface Web :

  • Le protocole HTTP (désactivé par défaut), qui fournit une authentification par nom d'utilisateur et code PIN, mais pas de cryptage.

  • Le protocole HTTPS (activé par défaut), qui fournit une sécurité supplémentaire grâce au protocole SSL (Secure Socket Layer) ; il crypte les noms d'utilisateurs, les codes PIN et les données transmises, et authentifie les cartes de gestion réseau par l'intermédiaire de certificats numériques.

Reportez-vous à la section Activer les protocoles HTTP/HTTPS.

Par défaut, les protocoles SNMP sont désactivés sur la carte de gestion réseau pour éviter les risques de cybersécurité. Les protocoles SNMP doivent être activés pour utiliser les fonctions de surveillance de la carte de gestion réseau ou pour se connecter à EcoStruxure IT Gateway ou StruxureWare Data Center Expert. Vous pouvez activer et utiliser l'un des protocoles SNMP suivants :

  • SNMPv1, qui fournit une sécurité minimale. Si vous utilisez ce protocole, Schneider Electric vous recommande de personnaliser les paramètres de contrôle d'accès pour renforcer la sécurité.

  • SNMPv3, qui fournit une sécurité supplémentaire grâce au cryptage et à l'authentification. Schneider Electric recommande l'utilisation de ce protocole pour améliorer la sécurité et personnaliser les paramètres de contrôle d'accès.

Reportez-vous à la section Activer les protocoles SNMP.

Activer les protocoles HTTP/HTTPS

  1. Accédez à l'interface de gestion réseau à l'aide de son adresse IP (ou de son nom DNS s'il est configuré).
  2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont apc. Vous serez invité à changer ce mot de passe lors de la première connexion.
  3. Pour activer ou désactiver le protocole HTTP ou HTTPS, accédez à Configuration > Network (Réseau) > Web > Access (Accès), sélectionnez le protocole, définissez les paramètres, puis cliquez sur Apply (Appliquer).

Activer les protocoles SNMP

  1. Accédez à l'interface de gestion réseau à l'aide de son adresse IP (ou de son nom DNS s'il est configuré).
  2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont apc. Vous serez invité à changer ce mot de passe lors de la première connexion.
  3. Pour activer le protocole SNMPv1 :
    1. Accédez à Configuration > Réseau > SNMPv1 > Accès, sélectionnez Activer et cliquez sur Appliquer.
    2. Accédez à Configuration > Réseau > SNMPv1 > Contrôle d'accès et configurez les paramètres.
  4. Pour activer le protocole SNMPv3 :
    1. Accédez à Configuration > Réseau > SNMPv3 > Accès, sélectionnez Activer et cliquez sur Appliquer.
    2. Accédez à Configuration > Réseau > SNMPv3 > Contrôle d'accès et configurez les paramètres.
    3. Accédez à Configuration > Réseau > SNMPv3 > Profils utilisateur et configurez les paramètres.
NOTE: Les paramètres SNMPv1 ou SNMPv3 doivent correspondre à vos paramètres sur EcoStruxure IT Gateway ou StruxureWare Data Center Expert pour que la carte de gestion réseau 4 puisse communiquer correctement avec EcoStruxure IT Gateway ou StruxureWare Data Center Expert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?