990-55222A-012

Modification du mot de passe

NOTE: Modifiez toujours votre mot de passe lors de votre première connexion et conservez le mot de passe dans un endroit sécurisé.
SUGGESTION: Créez des mots de passe complexes pour protéger votre ASI :
  • Le mot de passe doit comporter au moins huit caractères.

  • Le mot de passe doit être sensiblement différent des mots de passe précédents et des mots de passe d'autres dispositifs.

  • Utilisez une combinaison de lettres majuscules, de lettres minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux.

  1. Appuyez sur Déconnexion.
  2. Appuyez sur Configuration.
  3. Saisissez votre mot de passe.
    NOTE: Le nom d'utilisateur et le mot de passe d'administrateur par défaut sont admin.
  4. Appuyez sur Modifier le mot de passe et saisissez le nouveau mot de passe.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?