990-55222A-012

Configurer le mode haut rendement énergétique

  1. Appuyez sur Configuration > ,Haut rend. énerg..
  2. Sélectionnez le Mode haut rendement énergétique : Désactiver, mode ECO, eConversion. Si le mode Haut rendement énergétique a été désactivé par le système car la décharge de la batterie dépasse la limite configurée, la mention Désactivé par le système s'affichera.
    NOTE: Contactez Schneider Electric pour activer le Mode ECO.
  3. Sélectionnez Compensateur d'harmoniques eConversion, le cas échéant. Cette option ne peut être sélectionnée que lorsque le mode eConversion est activé.
  4. Sélectionnez Planif. haut rend. énergétique : Actif sur planif., Toujours actif ou Jamais actif.
    1. Pour Actif sur planification, appuyez sur Planification et configurez et activez le ou les programmes selon les besoins.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?