990-55222A-012

Présentation du système parallèle

UIB Disjoncteur d'entrée de l'unité
SSIB Disjoncteur d'entrée du contacteur statique
UOB Disjoncteur de sortie de l'unité
SIB Disjoncteur d'isolation du système
BB Disjoncteur batterie
MBB Interrupteur du bypass de maintenance externe

Galaxy VXL peut assister jusqu'à 4 ASI parallèles pour la capacité avec le disjoncteur d'entrée d'unité individuel UIB et le disjoncteur d'entrée du contacteur statique SSIB.

Système parallèle - Alimentation secteur simple

Système parallèle - Alimentation secteur double

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?