990-55222A-012

Afficher les informations d'état du système

  1. Appuyez sur État.
    1. Appuyez sur Entrée pour connaître l'état.

      Entrée

      Tension ph-ph (phase-phase) Tension d'entrée mesurée en phase-phase.
      Intensité Courant d'entrée mesurée par phase provenant de la source d'alimentation c.a. du secteur, en ampères (A).
      Fréquence Fréquence d'entrée mesurée en hertz (Hz).
      Tension ph-N (phase-neutre)* Tension d'entrée actuelle mesurée en phase-neutre, en volts (V).
      Puissance totale Puissance active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
      Alimentation Puissance active mesurée (ou puissance réelle) en entrée pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est la partie du flux de courant qui, en moyenne sur un cycle complet de la forme d'onde CA, résulte en un transfert net d'énergie dans un sens.
      Courant de crête Le courant de crête d'entrée en ampères (A).
      Facteur de puissance Rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
      Courant RMS max. Le courant RMS maximal actuel.
      Énergie Consommation d'énergie totale depuis l'installation.
    2. Appuyez sur Sortie pour connaître l'état.

      Sortie

      Tension ph-ph (phase-phase) Tension de sortie phase-phase au niveau de l'onduleur, en volts (V).
      Intensité Courant de sortie mesuré pour chaque phase, en ampères (A).
      Fréquence Fréquence de sortie mesurée en hertz (Hz).
      Tension ph-N (phase-neutre)* Tension de sortie phase-neutre au niveau de l'onduleur, en volts (V).
      Charge Pourcentage de la capacité mesurée de l'ASI utilisé par toutes les phases. Le pourcentage de charge de phase la plus élevée s'affiche.
      Courant neutre* Courant neutre de sortie mesuré, en ampères (A).
      Puissance totale Puissance de sortie active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
      Alimentation Puissance active mesurée (ou puissance réelle) en sortie pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est la partie du flux de courant qui, en moyenne sur un cycle complet de la forme d'onde CA, résulte en un transfert net d'énergie dans un sens.
      Courant de crête Courant de crête de sortie en ampères (A).
      Facteur de puissance Facteur de puissance mesuré en sortie de chaque phase. Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
      Courant RMS max. Le courant RMS maximal actuel.
      Énergie L'énergie totale fournie depuis l'installation.
      Facteur de crête Facteur de crête mesuré en sortie de chaque phase. Le facteur de crête en sortie est le rapport entre la valeur de crête du courant de sortie et la valeur efficace.
    3. Appuyez sur Bypass pour connaître l'état.

      Bypass

      Tension ph-ph (phase-phase) Tension du bypass mesuré en phase-phase, en volts (V).
      Intensité Courant de bypass mesuré pour chaque phase, en ampères (A).
      Fréquence Fréquence de bypass mesurée en hertz (Hz).
      Tension ph-N (phase-neutre)* Tension du bypass mesuré en phase-neutre, en volts (V).
      Puissance totale Puissance de bypass active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
      Alimentation Puissance de bypass active mesurée pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est égale à la moyenne temporelle du produit de la tension par le courant.
      Courant de crête Courant de crête du bypass en ampères (A).
      Facteur de puissance Facteur de puissance de bypass mesurée pour chaque phase. Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
      Courant RMS max. Le courant RMS maximal actuel.
    4. Appuyez sur Batterie pour connaître l'état.

      Batterie

      Mesures Courant continu tiré de la batterie, en kilowatts (kW).
      Tension actuelle de la batterie (V CC).
      Courant de la batterie mesuré, en ampères (A). Un courant positif indique que la batterie est en charge ; un courant négatif indique que la batterie est en décharge.
      Température de la batterie en degrés Celsius ou Fahrenheit à partir des capteurs de température connectés.
      Batterie Temps avant que les batteries n'atteignent le niveau d'arrêt pour basse tension. Indique également le niveau de charge de la batterie sous forme de pourcentage de la capacité de charge complète.
      Charge (Ah) actuelle de la batterie.
      Configuration Indique le type de batterie.
      État Condition générale du chargeur.
      Mode Mode de fonctionnement du chargeur (Désactivé, Flottant, Rapide, Égalisation, Cyclique, Test).
      Capacité de charge Capacité de charge maximale en pourcentage de la puissance nominale de l'ASI.
    5. Appuyez sur Température pour connaître l'état.

      Température

      Température ambiante Température ambiante en degrés Celsius ou Fahrenheit.
      Température de la batterie Température de la batterie en degrés Celsius ou Fahrenheit à partir des capteurs de température de la batterie connectés.
      Température Température ambiante exprimée en degrés Celsius ou Fahrenheit mesurée à partir des capteurs de température connectés en option (AP9335T et AP9335TH). Dénomination à configurer via l'interface de gestion réseau.
      Humidité Humidité exprimée en pourcentage et mesurée à partir des capteurs d'humidité connectés en option (AP9335TH). Dénomination à configurer via l'interface de gestion réseau.
    6. Appuyez sur Modules de puissance pour voir l'état. L'affichage indique la présence et l'état de chaque module de puissance.

      Modules d'alim.

      Présence du module de puissance Symbole d'état du module de puissance (en gris sur l'illustration)
      Lignes noires : le module de puissance PMx est présent
      Vert : aucune alarme n'est présente pour le module de puissance.
      Lignes grises : le module d'alimentation PMx est absent
      Bleu : alerte(s) à caractère informatif présente(s) pour le module de puissance. Appuyez sur le symbole d'état de l'alarme en haut à droite de l'écran pour ouvrir le journal des alarmes actives.
       
      Jaune : avertissement(s) présent(s) pour le module de puissance. Appuyez sur le symbole d'état de l'alarme en haut à droite de l'écran pour ouvrir le journal des alarmes actives.
       
      Rouge : alerte(s) critique(s) présente(s) pour le module de puissance. Appuyez sur le symbole d'état de l'alarme en haut à droite de l'écran pour ouvrir le journal des alarmes actives.
    7. Appuyez sur Parallèle pour connaître l'état.

      Parallèle

      Courant d'entrée Courant d'entrée actuel provenant de la source d'entrée par phase, en ampères (A).
      Courant bypass Courant bypass actuel provenant de la source du bypass par phase, en ampères (A).
      Puiss. tot. sortie Puissance totale de sortie du système ASI parallèle, indiquant le pourcentage de charge totale et la puissance de sortie totale en kW et en kVA pour le système parallèle.
      Courant de sortie Courant de sortie mesuré pour chaque phase, en ampères (A).
      Nombre d'ASI redondantes Nombre d'ASI redondantes présentes.
      Paramètre de redondance Paramètre de redondance configuré.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?