Configurer les relais de sortie
- Cliquez sur et sélectionnez le relais de sortie que vous souhaitez configurer.
- Définissez le Retard (sec).
- Activez le mode de vérification sous tension (désactivé par défaut).
Lorsque le mode de vérification sous tension est activé, le relais de sortie est activé et se désactive lorsque les événements affectés au relais de sortie se produisent (relais de sortie normalement activé).
Lorsque le mode de vérification sous tension est désactivé, le relais de sortie est désactivé et s'active lorsque les événements affectés au relais de sortie se produisent (relais de sortie normalement désactivé).
Le mode de vérification sous tension doit être activé individuellement pour chaque relais de sortie et permet de détecter si le relais de sortie est inutilisable :
-
Si l'alimentation électrique des relais de sortie est perdue, les événements affectés à tous les relais de sortie seront indiqués comme présents.
-
Si un seul relais de sortie est devenu inutilisable, les événements affectés à ce seul relais de sortie seront indiqués comme présents.
-
- Sélectionnez le ou les événements que vous
souhaitez affecter au relais de sortie. Sur chaque page, appuyez sur OK pour enregistrer vos paramètres et sur le symbole
de flèche pour passer à la page suivante.NOTE: Il est possible d'affecter plusieurs fonctions au même relais de sortie.
Alarme standard de l'ASI : la sortie est déclenchée lorsqu'une alarme est présente pour l'ASI. ASI en mode maintenance : la sortie est déclenchée lorsque l'interrupteur de sortie de l'unité UOB est ouvert, ce qui bascule l'ASI en mode maintenance. L'ASI n'alimente pas la charge. Alarme informative de l'ASI : la sortie est déclenchée lorsqu'une information est présente pour l'ASI. Défaillance externe : la sortie est déclenchée, l'ASI détecte une défaillance externe. Alarme d'avertissement de l'ASI : la sortie est déclenchée lorsqu'un avertissement est présent pour l'ASI. Ventilateur HS : la sortie est déclenchée lorsqu'un ou plusieurs ventilateurs sont HS. Alarme critique de l'ASI : la sortie est déclenchée lorsqu'une alarme critique est présente pour l'ASI. Faible tension batterie : la sortie est déclenchée si la tension de batterie est inférieure au seuil. Alarme standard du système : la sortie est déclenchée lorsqu'une alarme est présente pour le système. Fonctionnement incorrect de la batterie : la sortie est déclenchée si les batteries ne fonctionnent pas correctement. Alarme informative système : la sortie est déclenchée lorsqu'une information est présente pour le système. Batterie déconnectée : la sortie est déclenchée si les batteries ont été déconnectées ou si le ou les interrupteurs batteries sont ouverts. Alarme d'avertissement du système : la sortie est déclenchée lorsqu'une alarme d'avertissement est présente pour le système. Surcharge onduleur : la sortie est déclenchée en cas de surcharge, alors que l'ASI est en mode onduleur. Alarme critique du système : la sortie est déclenchée lorsqu'une alarme critique est présente pour le système. Surcharge en sortie : la sortie est déclenchée en cas de surcharge, alors que l'ASI est en mode onduleur ou bypass. ASI en mode normal : la sortie est déclenchée lorsque l'ASI fonctionne en mode normal. Entrée hors tolérance : la sortie est déclenchée si l'entrée est hors tolérance. ASI en mode batterie : la sortie est déclenchée lorsque l'ASI fonctionne en mode batterie. Bypass hors tolérance : la sortie est déclenchée si le bypass est hors tolérance. ASI en mode bypass statique : la sortie est déclenchée lorsque l'ASI est en mode bypass statique forcé ou bypass statique requis. EPO activé : la sortie est déclenchée si l'EPO a été activé. ASI en mode bypass de maintenance : la sortie est déclenchée lorsque l'ASI est en mode bypass de maintenance interne ou bypass de maintenance externe. - Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.