990-55222A-012

Configuration de la bande LED sur la porte avant

  1. Appuyez sur Configuration > ,Général > Bande LED.
  2. Sélectionnez Activer l'état de l'ASI via la bande LED. Lorsque l'option est activée, la bande LED située sur la porte avant de l'ASI indiquera l'état de l'ASI. Cette fonction est désactivée par défaut.
  3. Appuyez sur OK pour enregistrer vos paramètres.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section Éclairage de la bande LED par mode de fonctionnement de l'ASI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?