990-55222A-012

Éclairage des LED d'état par mode de fonctionnement de l'ASI

Si l'écran est hors service, vous pouvez visualiser le mode de fonctionnement de l'ASI via les LED d'état sur le contrôleur au niveau du système.

  • Une LED verte indique que la fonction est active.

  • Une LED éteinte indique que la fonction est inactive.

  • Une LED rouge (grise sur l'illustration) signifie que la fonction est hors service ou dans un état critique.

Double conversion (mode normal)
Mode eConversion
Mode batterie (dans les systèmes à alimentation secteur double avec bypass disponible)
Mode batterie (dans les systèmes à alimentation secteur simple ou les systèmes à alimentation secteur double avec bypass indisponible)
Mode bypass statique requis
Mode bypass statique forcé
Mode ECO
Mode veille du bypass statique


Mode Désactivé
 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?