990-55222A-012

Isolation d'une ASI unitaire dans le système parallèle

Cette procédure permet d'arrêter une ASI dans un système parallèle en cours de fonctionnement.

NOTE: Avant d'entamer cette procédure, assurez-vous que les ASI restantes soient en mesure d'alimenter la charge.
NOTE: N'utilisez un disjoncteur que lorsque le voyant du disjoncteur associé est allumé.
  1. Sur cette ASI, sélectionnez Contrôle > Séquences guidées > Arrêter une ASI dans un système parallèle, puis suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
  2. Procédure d'arrêt générique :
    NOTE: Les procédures suivantes sont des procédures d'arrêt génériques. Suivez toujours les étapes de Séquences guidées qui sont spécifiques à votre système.
    1. Sur cette ASI, sélectionnez Contrôle > Onduleur > Arrêt onduleur ou maintenez le bouton ARRÊT de l'onduleur sur le contrôleur système enfoncé pendant 5 secondes.
    2. Ouvrez le disjoncteur de sortie de l'unité (UOB) de cette ASI.
    3. Ouvrez le disjoncteur d'entrée du contacteur statique (SSIB) de cette ASI (le cas échéant).
    4. Ouvrez le(s) disjoncteur(s) batterie de cette ASI.
    5. Ouvrez le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB) de cette ASI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?