990-55222A-012

Arrêt du système d'ASI en mode bypass de maintenance avec un écran hors service

NOTE: Si l'écran est opérationnel, accédez toujours à Contrôle > Séquences guidées puis suivez les étapes à l'écran pour arrêter l'ASI.
  1. Maintenez le bouton ARRÊT de l'onduleur sur le contrôleur système enfoncé pendant 5 secondes. L'ASI passe alors en mode bypass forcé. Vérifiez que la LED de l'onduleur est désactivée et que la LED de bypass est verte sur le contrôleur système. Reportez-vous à la section Éclairage des LED d'état par mode de fonctionnement de l'ASI.
  2. Fermez le disjoncteur bypass de maintenance (MBB).
  3. Dans un système parallèle : Ouvrez le disjoncteur d'isolation du système (SIB).
  4. Ouvrez le disjoncteur de sortie de l'ASI (UOB).
  5. Ouvrez le disjoncteur d'entrée du contacteur statique (SSIB), le cas échéant.
  6. Ouvrez le ou les disjoncteurs batterie.
  7. Ouvrez le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB).
  8. Dans un système parallèle : Répétez les étapes 4 à 7 pour les autres ASI du système parallèle.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?