990-55222A-012

Configuration des préférences d'affichage

  1. Appuyez sur Configuration > Général > Écran.
    1. Configurez le Son de l'alarme sur Activer ou Désactiver. Cela activera/désactivera tous les sons de l'alarme.
    2. Configurez l'unité de température en Celsius ou Fahrenheit.
    3. Définissez l’option Écran veille activé après sur 5 min, 15 min, 30 min ou Jamais. L'économiseur d'écran est activé au terme de la durée programmée si aucune activité n'a été effectuée sur l'écran.
    4. Réglez la luminosité de l’écran en appuyant sur - ou sur +.
    5. Configurez le Son de l'écran tactile sur Activer ou Désactiver. Cela activera/désactivera tous les sons de l'écran (sauf les sons de l'alarme).
    6. Calibrez la fonctionnalité tactile de l'écran en appuyant deux fois sur le bouton de calibrage.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?