990-55222A-012

Tests

Le système d'ASI peut effectuer les tests suivants pour s'assurer des performances correctes du système.

  • Alarme sonore

  • LED d'état

  • Voyant disjoncteur

  • Bande LED

  • Batterie

  • Calibrage d'autonomie

Reportez-vous aux sections Démarrage d'un test de calibrage de l'autonomie et Démarrage d'un test batterie pour en savoir plus sur les conditions requises pour ces tests.

  1. Appuyez sur Maintenance. Ensuite, appuyez sur le bouton de la fonction pour démarrer le test associé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?