990-55222A-012

Configurer le réseau

Le réseau peut être configuré pour la carte de gestion réseau intégrée (NMC) et pour celle en option.

  1. Appuyez sur Configuration > ,Réseau et sélectionnez IPv4 pour la NMC intégrée pour configurer la carte de gestion réseau intégrée ou NMC en option pour configurer la carte de gestion réseau en option (s'il y en a une).
  2. Configurez les paramètres IPv4 sur la page de la NMC choisie :
    1. Décochez la case Désactiver NMC IPv4 intégrée/Désactiver NMC IPv4 (option) pour configurer l'IPv4. Si la coche est présente, aucun paramètre ne peut être défini et la fonction est désactivée.
    2. Réglez le Mode adresse sur Manuel, DHCP ou BOOTP. Pour le mode adresse manuel, ajoutez les valeurs.
    3. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
  3. Appuyez sur Configuration > ,Réseau et sélectionnez IPv6 pour la NMC intégrée pour configurer la carte de gestion réseau intégrée ou NMC en option pour configurer la carte de gestion réseau en option (s'il y en a une).
  4. Configurez les paramètres IPv6 sur la page de la NMC choisie :
    1. Décochez la case Désactiver NMC IPv6 intégrée/Désactiver NMC IPv6 (option) pour configurer l'IPv6. Si la coche est présente, aucun paramètre ne peut être défini et la fonction est désactivée.
    2. Réglez le mode DHCPv6 sur Adresse et autres informations, Informations hors adresse uniquement ou Jamais IPv6.
    3. Sélectionnez Configuration auto ou Manuel. Pour le mode manuel, ajoutez les valeurs.
    4. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
  5. Répétez ces étapes pour configurer l'autre NMC, si nécessaire.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?