Démarrage d'un test batterie
Conditions préalables :
-
Les disjoncteurs batterie sont fermés.
-
Aucune alarme critique présente.
-
L'alimentation par bypass doit être disponible.
-
Le mode bypass statique doit être disponible.
-
Les batteries doivent être chargées à plus de 50 %.
-
L'autonomie disponible doit être supérieure à 4 minutes.
-
Le mode de fonctionnement doit être le mode normal, eConversion ou ECO.
-
Le mode de fonctionnement du système doit être le mode onduleur, eConversion ou ECO.
Cette fonctionnalité effectue un certain nombre de tests sur les batteries, tels que la vérification des fusibles disjonctés et la détection de batterie faible. Il existe deux types de tests de batterie (par capacité ou par tension/temps), qui sont paramétrés lors de la configuration de la batterie. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Configuration de la solution de batterie. Le test batterie par capacité peut être planifié pour s'exécuter automatiquement à différentes fréquences (d'une fois par semaine à une fois par an).
- Sélectionnez .
- OkAppuyez sur OK sur l'écran de confirmation.