990-55222A-012

Configuration de l'entrée de l'ASI

NOTE: Cette configuration est obligatoire pour un fonctionnement correct de l'ASI.
  1. Appuyez sur Configuration > ,ASI.
    1. Réglez la Configuration réseau sur Alimentation unique ou Alimentation double.
    2. Sélectionnez Démarrage auto de l'onduleur si vous souhaitez activer cette fonction. Lorsque le Démarrage auto de l'onduleur est activé, l'onduleur démarre automatiquement lors du retour de la tension d'entrée, après un arrêt dû à une batterie déchargée.
      NOTE: Démarrage auto de l'onduleur n'est pas autorisé dans un système parallèle.
      DANGER
      Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
      Effectuez toujours correctement le verrouillage/étiquetage avant de travailler sur l'ASI. Une ASI dont le démarrage automatique est activé redémarrera automatiquement une fois l'alimentation secteur rétablie.
      Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
    3. Configurez Présence d'un transformateur sur Aucun transformateur, Transformateur d'entrée, Transformateur de sortie, ou Transformateurs entrée et sortie.
    4. Configurez Redondance du module de puissance sur N+0 ou N+1*.
  2. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?