990-55222A-012

Arrêt du système d'ASI en mode bypass de maintenance

NOTE: N'utilisez un disjoncteur que lorsque le voyant du disjoncteur associé est allumé.
  1. Arrêtez le système d'SI à l'aide des Séquences guidées :
    • Pour un système d'ASI unitaire : Sélectionnez Contrôle > Séquences guidées > Arrêt du système d'ASI et suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
    • Pour un système d'ASI parallèle : Sélectionnez Contrôle > Séquences guidées > Arrêter une ASI dans un système parallèle, puis suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?