990-55222A-012

Démarrage du système d'ASI en mode bypass de maintenance avec un écran hors service

NOTE: Si l'écran est opérationnel, accédez toujours à Contrôle > Séquences guidées puis suivez les étapes à l'écran pour démarrer l'ASI.
  1. Si le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB) est ouvert, fermez-le.
  2. Fermez le disjoncteur d'entrée du contacteur statique (SSIB), le cas échéant.
  3. Fermez le disjoncteur backfeed de bypass BF2, le cas échéant.
  4. Fermez le ou les disjoncteurs batterie.
  5. Maintenez le bouton MARCHE de l'onduleur sur le contrôleur système enfoncé pendant 5 secondes. Cette opération met en marche l'onduleur et fera basculer l'ASI en mode onduleur (eConversion ou mode double conversion). Vérifiez que la LED de l'onduleur est verte sur le contrôleur système. Reportez-vous à la section Éclairage des LED d'état par mode de fonctionnement de l'ASI.
  6. Fermez l'interrupteur de sortie de l'ASI (UOB).
  7. Dans un système parallèle : répétez les étapes 1 à 6 pour les autres ASI du système parallèle.
  8. Dans un système parallèle : fermez le disjoncteur d'isolation du système (SIB), le cas échéant.
  9. Ouvrez l'interrupteur bypass de maintenance (MBB).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?