990-55222C-007

Διαμόρφωση της εξόδου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η διαμόρφωση είναι υποχρεωτική για τη σωστή λειτουργία του UPS.
  1. Πατήστε Διαμόρφωση > Έξοδος.
    1. Ρυθμίστε το AC voltage ph-ph σε 380VAC, 400VAC, ή 415VAC ανάλογα με τη διαμόρφωσή σας.
    2. Ρυθμίστε το Συχνότητα σε 50Hz ±1.0, 50Hz ±3.0, 50Hz ±10.0, 60Hz ±1.0, 60Hz ±3.0, ή 60Hz ±10.0 ανάλογα με τη διαμόρφωσή σας.
    3. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και, στη συνέχεια, πατήστε το σύμβολο βέλους για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.
  2. Στην επόμενη σελίδα, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
    1. Ρυθμίστε την παράκαμψη και την ανοχή εξόδου (%). Το εύρος ανοχής παράκαμψης και εξόδου είναι +3% έως +10%, η προεπιλογή είναι +10%.
    2. Ρυθμίστε το Αντιστάθμιση τάσης (%). Η τάση εξόδου του UPS μπορεί να ρυθμιστεί έως ±3% για να αντισταθμίσει τα διαφορετικά μήκη καλωδίων, η προεπιλογή είναι 0%.
    3. Ορίστε το όριο υπερφόρτωσης (%). Το εύρος υπερφόρτωσης είναι 0% έως 100%, η προεπιλογή είναι 100%.
    4. Ρυθμίστε το Αντιστάθμιση τάσης μετασχηματιστή (%). Το εύρος αντιστάθμισης τάσης μετασχηματιστή είναι 0% έως 3%, η προεπιλογή είναι 0%. Ανατρέξτε στη διεύθυνση Αντιστάθμιση τάσης μετασχηματιστή εξόδου για περισσότερες λεπτομέρειες και στη διεύθυνση Διαμόρφωση εισόδου UPS για τη διαμόρφωση της παρουσίας ενός μετασχηματιστή εξόδου.
    5. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Αντιστάθμιση τάσης μετασχηματιστή εξόδου

Είναι δυνατή η αντιστάθμιση ενός μετασχηματιστή εξόδου και η εξισορρόπηση της πτώσης τάσης εξόδου (0-3%).

  1. Αποσυνδέστε το φορτίο από το UPS.

  2. Μετρήστε την τάση στη δευτερεύουσα πλευρά του μετασχηματιστή σε φορτίο 0% και στη συνέχεια ρυθμίστε την τάση εξόδου του UPS με μη αυτόματο τρόπο μέσω της ρύθμισης Αντιστάθμιση τάσης (%) για εξισορρόπηση της αντιστάθμισης της τάσης εάν υπάρχει .

  3. Συνδέστε το φορτίο με το UPS.

  4. Μετρήστε την τάση στη δευτερεύουσα πλευρά του μετασχηματιστή σε φορτίο Χ% και στη συνέχεια ρυθμίστε την τάση εξόδου του UPS μέσω της ρύθμισης Αντιστάθ. τάσης μετασχημ. (%) για εξισορρόπηση της πτώσης τάσης εξόδου στον μετασχηματιστή.

Η αντιστάθμιση τάσης του μετασχηματιστή που απαιτείται στο συγκεκριμένο φορτίο χρησιμοποιείται για την αυτόματη ρύθμιση γραμμικής τάσης εξόδου στο UPS σύμφωνα με το ποσοστό φορτίου εξόδου.

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.