990-55222C-007

Διαμόρφωση των επαφών εισόδου

  1. Πατήστε Διαμόρφωση > Επαφές και ρελέ και επιλέξτε την επαφή εισόδου που θέλετε να διαμορφώσετε.
  2. Επιλέξτε μια λειτουργία από την αναπτυσσόμενη λίστα για την επιλεγμένη επαφή εισόδου:
    Κανένα: Δεν έχει εκχωρηθεί καμία ενέργεια σε αυτή την επαφή εισόδου. Το Genset προμηθεύει το UPS: Είσοδος για να υποδείξει ότι το UPS τροφοδοτείται από γεννήτρια. Πρέπει επίσης να επιλέξετε τη μείωση του ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας όταν το UPS τροφοδοτείται από γεννήτρια. Ρυθμίστε Ισχύς φόρτισης της μπαταρίας κατά την τροφοδοσία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σε 0% (καμία φόρτιση της μπαταρίας), 10%, 25%, 50%, 75%, ή 100% (πλήρης φόρτιση της μπαταρίας). Η ισχύς φόρτισης της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους μπορεί να επιλεγεί μόνο για αυτή τη λειτουργία.
    Σφάλμα γείωσης: Είσοδος για να υποδείξει ότι υπάρχει σφάλμα γείωσης. Ο εξαερισμός του χώρου μπαταριών δεν λειτουργεί: Είσοδος για να υποδείξει ότι ο εξαερισμός του χώρου μπαταριών δεν λειτουργεί. Όταν η είσοδος είναι ενεργή, ο φορτιστής μπαταρίας θα απενεργοποιηθεί.
    Οριζόμενο από τον χρήστη 1: Είσοδος γενικού σκοπού. Η εξωτερική παρακολούθηση της μπαταρίας εντόπισε σφάλμα: Είσοδος για να υποδείξει ότι η εξωτερική παρακολούθηση της μπαταρίας έχει ανιχνεύσει σφάλμα. Όταν η είσοδος είναι ενεργή, το UPS θα στείλει έναν συναγερμό (καμία άλλη ενέργεια).
    Οριζόμενο από τον χρήστη 2: Είσοδος γενικού σκοπού. Η λειτουργία υψηλής απόδοσης είναι απενεργοποιημένη: Εάν αυτή η είσοδος είναι ενεργοποιημένη, το UPS εμποδίζεται να εισέλθει σε λειτουργία υψηλής απόδοσης (λειτουργία ECO και λειτουργία eConversion) ή θα εξέλθει από οποιαδήποτε ενεργή λειτουργία υψηλής απόδοσης.
    Η παρακολούθηση της εξωτερικής αποθήκευσης ενέργειας εντόπισε μια μικρή βλάβη: Είσοδος για να υποδείξει ότι η παρακολούθηση της εξωτερικής αποθήκευσης ενέργειας έχει ανιχνεύσει ένα μικρό σφάλμα. Το εξωτερικό σήμα απενεργοποιεί το φορτιστή: Εάν ενεργοποιηθεί αυτή η είσοδος, ο φορτιστής θα απενεργοποιηθεί με σήμα από εξωτερικό εξοπλισμό, π.χ. με σήμα από την εξωτερική αποθήκευση ενέργειας.
    Η παρακολούθηση της εξωτερικής αποθήκευσης ενέργειας εντόπισε μια σημαντική βλάβη: Είσοδος για να υποδείξει ότι η παρακολούθηση της εξωτερικής αποθήκευσης ενέργειας έχει εντοπίσει μια σημαντική βλάβη. Η θερμοκρασία του μετασχηματιστή είναι πολύ υψηλή: Είσοδος για να υποδείξει ότι υπάρχει συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας για τον μετασχηματιστή.
    Σφάλμα γείωσης DC: Είσοδος για να υποδείξει ότι υπάρχει σφάλμα γείωσης DC.  
  3. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.