990-55222C-007

Εκκίνηση του συστήματος UPS από τη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης με οθόνη εκτός λειτουργίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν λειτουργεί η οθόνη, πηγαίνετε πάντα στο Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκκινήσετε το UPS.
  1. Εάν είναι ανοικτή, κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου της μονάδας UIB.
  2. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (εάν υπάρχει).
  3. Κλείστε τη διάταξη BF2 (εάν υπάρχει) αποσύνδεσης παράκαμψης ανατροφοδοσίας.
  4. Κλείστε τη διάταξη (ή τις διατάξεις) αποσύνδεσης της μπαταρίας.
  5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Ενεργοποίηση του αντιστροφέα στον ελεγκτή επιπέδου συστήματος. Αυτό θα ενεργοποιήσει τον αντιστροφέα και θα μεταφέρει το UPS σε λειτουργία αντιστροφέα (λειτουργία eConversion ή διπλής μετατροπής). Ελέγξτε ότι η λυχνία LED του αντιστροφέα είναι σβηστή στον ελεγκτή επιπέδου συστήματος. Δείτε την ενότητα Φωτισμός κατάστασης LED ανά τρόπο λειτουργίας UPS.
  6. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εξόδου μονάδας UOB.
  7. Σε παράλληλο σύστήμα: Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6 για τα άλλα UPS στο παράλληλο σύστημα.
  8. Σε παράλληλο σύστήμα: Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης απομόνωσης συστήματος SIB (αν υπάρχει).
  9. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.