990-55222C-007

Live Swap: Προσθήκη, αφαίρεση ή αντικατάσταση μονάδας ισχύος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το UPS έχει σχεδιαστεί και αξιολογηθεί για την τοποθέτηση και αφαίρεση μονάδων ισχύος σε οποιαδήποτε λειτουργία: Live Swap. Αυτή η σελίδα καθορίζει τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο εκτέλεσης του Live Swap.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προσπίπτουσα ενέργεια είναι <1,2 cal/cm2 κατά την εγκατάσταση και την πρώτη θέση σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος. Η προσπίπτουσα ενέργεια μετράται 200 mm από την πρόσοψη του γραφείου.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:

  • Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται, να λειτουργεί, να συντηρείται, να συντηρείται, να αντικαθίσταται ή να εκτελούνται παρόμοιες εργασίες σε αυτόν μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο, εκπαιδευμένο, έμπειρο και ικανό προσωπικό, το οποίο κατέχει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις (π.χ. άδειες, άδειες ή πιστοποιήσεις) για την εκτέλεση των εργασιών αυτών. Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με τρόπο που να μην εγκυμονεί κινδύνους και με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). 

  • Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις οδηγίες και το εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή και με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, πρότυπα και οδηγίες κατά τη χρήση αυτού του εξοπλισμού και την εκτέλεση εργασιών ή την άδεια εκτέλεσης εργασιών σε ή κοντά σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.

  • Ούτε η Schneider Electric ούτε οι θυγατρικές της εταιρείες ευθύνονται για τυχόν αξιώσεις, έξοδα, απώλειες, ζημίες, θάνατο ή τραυματισμούς που προκύπτουν από την ακατάλληλη χρήση του εξοπλισμού αυτού ή από τυχόν μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε από τις παραπάνω απαιτήσεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή ανάφλεξης τόξου
  • Βεβαιωθείτε ότι το UPS διαθέτει την ετικέτα Live Swap.
  • Εάν δεν υπάρχει ετικέτα Live Swap στο UPS, τότε το UPS πρέπει να μεταφερθεί σε λειτουργία παράκαμψης συντήρησης ή να απενεργοποιηθεί πριν τοποθετηθεί ή αφαιρεθεί μια μονάδα ισχύος.
  • Εφαρμόστε τον κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) και ακολουθήστε ασφαλείς πρακτικές ηλεκτρολογικής εργασίας.
  • Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση των μονάδων ισχύος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό που γνωρίζει τις ηλεκτρολογικές εργασίες και τις απαιτούμενες προφυλάξεις. Κρατήστε μακριά το μη εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Αυτή η διαδικασία απαιτεί το άνοιγμα της μπροστινής πόρτας. Όλες οι άλλες πόρτες και καλύμματα πρέπει να παραμένουν κλειστά και ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
  • Βεβαιωθείτε ότι το UPS είναι ασφαλισμένο έναντι μετακίνησης πριν από την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας.
  • Εάν παρατηρηθούν ενδείξεις κακής συντήρησης ή κακής εγκατάστασης, μην προχωρήσετε με αυτή τη διαδικασία.
  • Μην εγκαθιστάτε μονάδες ισχύος που έχουν πέσει κατά λάθος, σπάσει, πλημμυρίσει, μολυνθεί, μολυνθεί ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Μην εγκαθιστάτε μονάδες ισχύος που είναι σε άγνωστη κατάσταση λειτουργίας.
  • Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 200 mm από την πρόσοψη του ερμάριου, ενώ το σύστημα βρίσκεται υπό τάση.
  • Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία μέσα στην κενή υποδοχή μονάδας ισχύος.
  • Μην μπαίνετε στην άδεια υποδοχή μονάδας ισχύος.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κίνδυνος βλάβης του εξοπλισμού
  • Αποθηκεύστε τις μονάδες ισχύος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -25 έως 55 °C, με υγρασία 0-95% χωρίς να ληφθεί υπ΄όψη η συμπύκνωση.
  • Αποθηκεύστε τις μονάδες ισχύος στην αρχική προστατευτική συσκευασία τους.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βαρύ φορτίο
Οι μονάδες ισχύος είναι βαριές (54 kg). Χρησιμοποιήστε κατάλληλον ανυψωτικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό για την ανύψωση και τον χειρισμό της μονάδας ισχύος. Συνιστάται η χρήση καρότσας ανύψωσης με ψαλίδι ή παρόμοιου κατάλληλου εξοπλισμού ανύψωσης όπως φαίνεται στην παρούσα διαδικασία, βλέπε Προδιαγραφές για το συνιστώμενο καρότσι ανύψωσης με ψαλίδι για λεπτομέρειες. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός ανύψωσης, απαιτούνται τρία άτομα για την ανύψωση και τον χειρισμό της μονάδας ισχύος.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού
Ποτέ μην στοιβάζετε τις μονάδες ισχύος τη μία πάνω στην άλλη.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βαρύ φορτίο και δυνητικά καυτή επιφάνεια
Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια και παπούτσια ασφαλείας όταν χειρίζεστε τις μονάδες ισχύος.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος υπερφόρτωσης εγκατάστασης
Ελέγξτε και επαληθεύστε ότι η εγκατάσταση είναι σωστά διαστασιολογημένη για την αύξηση της ονομαστικής ισχύος πριν από την εγκατάσταση περισσότερων μονάδων ισχύος στο UPS. Η λανθασμένη διαστασιολόγηση της εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε υπερφόρτωση της εγκατάστασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για τις απαιτήσεις προστασίας ανάντη και κατάντη, μεγέθη καλωδίων κ.λπ.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πτώσης φορτίου
Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι υπόλοιπες μονάδες ισχύος μπορούν να υποστηρίξουν το φορτίο πριν αφαιρέσετε μια μονάδα ισχύος από το UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι υποδοχές των μονάδων ισχύος πρέπει πάντα να συμπληρώνονται από τον χαμηλότερο προς τον υψηλότερο αριθμό θέσης. Όταν προσθέτετε επιπλέον μονάδες ισχύος, τοποθετήστε τις στη χαμηλότερη ελεύθερη θέση. Όταν μειώνετε τον αριθμό των μονάδων ισχύος, αφαιρέστε από τον υψηλότερο αριθμό θέσης.

Προδιαγραφές για το συνιστώμενο καρότσι ανύψωσης με ψαλίδι

Ικανότητα ανύψωσης βάρους: Ελάχιστο 80 kg
Εύρος ύψους ανύψωσης (χαμηλότερη θέση μονάδας ισχύος έως υψηλότερη θέση μονάδας ισχύος): 100 mm έως 650 mm
Μέγεθος τραπεζιού: Τουλάχιστον 700 mm x 450 mm
Υλικό: Ατσάλινο πλαίσιο με συμπαγείς τροχούς με φρένα
CE/GS εγκεκριμένο
  1. Αφαιρέστε εγκατεστημένη μονάδα ισχύος:
    1. Θέστε το διακόπτη ενεργοποίησης στη θέση ΕΚΤΟΣ (ξεκλείδωτη). Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες από τη μονάδα ισχύος και φυλάξτε τις βίδες.
    2. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εργαλείο μονάδας ισχύος για να τραβήξετε τη μονάδα ισχύος από την υποδοχή μονάδας ισχύος. Τοποθετήστε το εργαλείο όπως φαίνεται στην εικόνα.

      Εργαλείο μονάδας ισχύος - Μονάδα ισχύος δίπλα στην πλάκα πλήρωσης

      Εργαλείο μονάδας ισχύος - Μονάδα ισχύος δίπλα σε κενή υποδοχή

      Εργαλείο μονάδας ισχύος - Μονάδα ισχύος δίπλα στην μονάδα ισχύος

    3. Τραβήξτε τη μονάδα ισχύος μέχρι τη μέση. Ένας μηχανισμός ασφάλισης εμποδίζει τη μονάδα ισχύος να τραβηχτεί εντελώς προς τα έξω.
    4. Απελευθερώστε την ασφάλιση πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης στη δεξιά πλευρά της μονάδας ισχύος και τραβήξτε τη μονάδα ισχύος έξω, σε κατάλληλο καρότσι ανύψωσης με ψαλίδι.
    5. Εάν δεν εγκατασταθεί μονάδα ισχύος αντικατάστασης: Τοποθετήστε μια πλάκα πλήρωσης μπροστά από την κενή υποδοχή μονάδας ισχύος. Επαναχρησιμοποιήστε τις βίδες από την παλιά μονάδα ισχύος.
  2. Εγκαταστήστε νέα μονάδα ισχύος:
    1. Εάν υπάρχει, αφαιρέστε την πλάκα πλήρωσης από την κενή υποδοχή μονάδας ισχύος. Αποθηκεύστε την πλάκα πλήρωσης για μελλοντική χρήση και φυλάξτε τις βίδες.
    2. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ανυψωτικό καρότσι για να ανυψώσετε τη μονάδα ισχύος στο σωστό ύψος και σπρώξτε τη μονάδα ισχύος στην υποδοχή μονάδας ισχύος.
    3. Τοποθετήστε τις τέσσερις βίδες στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της μονάδας ισχύος. Επαναχρησιμοποιήστε τις βίδες από την πλάκα πλήρωσης/την παλιά μονάδα ισχύος.
    4. Θέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης στη μονάδα ισχύος στη θέση ΕΝΤΟΣ (κλειδωμένη).
    Η μονάδα ισχύος θα εκτελέσει έναν αυτοέλεγχο, θα αναβαθμίσει αυτόματα το υλικολογισμικό ανάλογα με το σύστημα και, στη συνέχεια, θα τεθεί σε λειτουργία. Ο τρόπος λειτουργίας του UPS που εμφανίζεται στην οθόνη θα αλλάξει για λίγο σε Λειτουργία μπαταρίας κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου και στη συνέχεια θα επιστρέψει στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή ανάφλεξης τόξου
Σε όλες τις υποδοχές της μονάδας ισχύος πρέπει να είναι εγκατεστημένη είτε μια μονάδα ισχύος είτε μια πλάκα πλήρωσης.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.