990-55222D-034

Çalışmayan Bir Ekran ile UPS Sistemini Kapatıp Bakım Bypass’ı Çalışmasına Geçme

NOT: Ekran çalışabilir durumdaysa her zaman Kontrol > Sıralama rehberi ve UPS'i kapatmak için ekrandaki adımları izleyin.
  1. Sistem seviyesi kontrol ünitesindeki invertör DEVRE DIŞI düğmesini 5 saniye basılı tutun. Bu, UPS'i zorunlu bypass çalışmasına aktaracaktır. Sistem seviyesi kontrol cihazında invertör LED'inin kapalı ve bypass LED’inin yeşil yandığını kontrol edin. Bkz. UPS Çalışma Modu başına Durum LED Aydınlatması.
  2. Bakım bypass bağlantı kesme cihazı MBB'yi kapatın.
  3. Paralel bir sistemde: Sistem izolasyon bağlantı kesme cihazı SIB'yi açın.
  4. Cihaz çıkış bağlantı kesme cihazı UOB'yi açın.
  5. Statik anahtar giriş bağlantı kesme cihazını (SSIB) (varsa) açın.
  6. Akü bağlantı kesme cihaz(lar)ını açın.
  7. Cihaz giriş bağlantı kesme cihazı UIB'yi açın.
  8. Paralel bir sistemde: Paralel sistemdeki diğer UPS'ler için adım 4 ila 7’yi tekrarlayın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.